This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GPIO 电源

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614955/am5728-gpio-power-supply

器件型号:AM5728

您好!

例如、GPIO2具有以下电源块。
我认为 VDDSHV 的使用电压不同、在 GPIO2内使用的电源可能不同。
此用法是否有问题?

******************μ A
GPIO2-1
~μ A VDDSHV10 (1.8V)
GPIO2-8.
******************μ A
GPIO2-9.
~μ A VDDSHV11 (3.3V)
GPIO2-18.
******************μ A
GPIO2-19
~μ A VDDSHV10 (1.8V)
GPIO2-28
******************μ A
GPIO2-29 VDDSHV3 (3.3V)
******************μ A
GPIO2-30
GPIO2-31. VDDSHV6 (3.3V)
******************μ A

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个 I/O 引脚由其中一个 VDDSHVx 电源供电。 有关详细信息、请参阅 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 的表4-2
    I/O 单元电源与 GPIO 组无关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我知道这种用法没有问题。

    此致、
    新义郎