请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 您好!
在 TMS320cC6748上、4GBits NAND 连接在 CS3上、支持32MB 寻址容量。 那么、有人能解释一下如何访问超过32MB 的 NAND 存储器、以及应该如何在链接器脚本中进行配置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TMS320cC6748上、4GBits NAND 连接在 CS3上、支持32MB 寻址容量。 那么、有人能解释一下如何访问超过32MB 的 NAND 存储器、以及应该如何在链接器脚本中进行配置。
您好、Rahul、
感谢您的回答。 FlashAndBuildUtils 封装中的 NANDWriter 工具似乎正在使用到 外部闪存芯片的内存映射访问。 正确的结论是可以同时使用存储器映射和基于块/页的寻址吗? 如果是存储器映射寻址、可访问的大小限制为32MB。
由于闪存芯片的本机接口基于块/页、我假设这比存储器映射解决方案更高效?
此致、
Timon Zijnge