This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8147:DDR3长度匹配要求

Guru**** 2563740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614715/tms320dm8147-ddr3-length-matching-requiremetns

器件型号:TMS320DM8147

你(们)好

下面列出了两个主要问题:

1.是否有必要遵守数据表表表8-75中给出的 AS 长度和偏斜要求? 如果我们的长度超过200密耳、那么所需的100密耳是可以的。

2.是否有任何限制规定时钟应比所有其它地址和控制信号长? 同样、如果 DQS 应该比  DQ 信号长、是否存在任何约束?

谢谢、此致

SUSHRUTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    正在等待您的回复。

    此致
    Sushruta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sushruta Shetty"]1. 是否有必要遵守数据表表表8-75中给出的 AS 长度和偏斜要求? 如果我们的长度超过200mil、然后是所需的100mil、是否正常?

    不、不好。 TI 建议长度最大值为100mil。

    [引用 user="Sushruta Shetty"]2. 是否存在任何限制、即时钟应比所有其他地址和控制信号长? 同样、如果 DQS 应该比  DQ 信号长、是否存在任何约束?[/引用]

    表8-75和表8-76提供了所有这些布线规格

    此致、
    帕维尔