This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6452:在 BGA 封装上确认每个焊球的最大值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611229/tms320c6452-confirmation-on-max-gr-per-ball-on-bga-package

器件型号:TMS320C6452

大家好,  

通过 查看 www.ti.com/lit/an/sprabi2c/sprabi2c.pdf (第90页)和一些重新计算、我得到的值为每个 BGA 焊球119.8克(271psi x 23mm x 23mm / 841焊球@ 100C)。

请确认 这是否是每个单个球的 gr 值?

我要求确认的原因是确保以正确的方式处理封装、添加弹簧加热器  

谢谢你  

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    我认为你是对的。
    让我咨询工厂团队并确认您的计算结果。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛

    SPRABI2C 不直接应用于 C6452、但这些特定计算对于该器件是相同的、因为它只是一个0.8mm FCBGA。  请注意、这是一个统一的计算。  对于散热器解决方案和 DSP 安装中的任何共平面误差、需要留出额外的裕度。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,  

    谢谢你  

    因此,您  建议在每个球上使用哪种“好”值? 因此位于安全侧  

    谢谢你  

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    这是一个机械设计问题、具体取决于您的散热器实施。  根据您的制造公差、您可能只需要20%的裕度、也可能需要100%的裕度。  我不能为你回答这个问题。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,  

    谢谢 你们,很抱歉,我问了两个问题,但是 我在数据表中看到的以及进行计算,我得到的每球值大约为100克或更高(我得到的每球119.8gr)  

    听起来有点高(一些其他 BGA 供应商的每球5至10克)。

    那么,您能否再次确认  数据手册中声明的值是否正确?  

    非常感谢

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    这些值是正确的。  我没有对您的计算进行返工、但大约100克/焊球的值是真实的。  您从其他 BGA 供应商那里指示的值似乎很低。

    Tom