This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:CLKOUT1规范

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614884/am4376-clkout1-specification

器件型号:AM4376

您好!

AM 437x 的 TRM 6.6.14 CLKOUT 信号说明如下。

--------------------------------------------------------------------

CLKOUT 1和 CLKOUT 2信号进入器件焊盘、并应用作调试测试点。
图6-17显示了来自 PLL 或主振荡器的不同时钟源及其到的路由
CLKOUT 1和 CLKOUT 2焊盘。 CLKOUT 1和 CLKOUT 2信号进入器件焊盘和 CAN
用作 FPGA 或其他系统器件的时钟源。

--------------------------------------------------------------------

我认为可以作出以下两种解释。
它应该被用于调试、不适合为外部器件计时。
2.它可以用作外部器件的时钟电源,例如 FPAG。

我担心 AM437x 的 clkout1的精度。 在 AM335x 中、clkout1被描述为较差的精度、应用于调试。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    更多信息可在 AM437x 数据表 D 版的第5.13.2.4和5.13.2.5.1节中找到。通常、如 TRM 中的图6-17所示、如果 SYSBOOT5 = 1选择 CLKOUT1、这将直接在引脚上驱动主振荡器频率、而无需软件干预。