This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:OpenVX

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614776/tda2hg-openvx

器件型号:TDA2HG
主题中讨论的其他器件:TDA2

OpenVX 实现方案支持什么加速器?

我知道您的演示不会转移到 OpenVX、但如果我们要在 TDA2系列中使用 OpenVX 实现算法、OpenVX 实现有多稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢您的提问。

    支持的目标:到目前为止、所有 OpenVX 内核都在 C66 DSP 上实现、因此它们作为可用的目标当然受支持。  已使用 TI 扩展"Harris corners "内核验证了与 EVE 目标上的用户内核的连接。  ARM M4和 A15也是受支持的目标。

    OpenVX 目前是 TDA2x 系列的测试版。  这意味着它通过了 OpenVX 一致性测试以及其他稳健性测试、但尚未在特殊算法演示/应用中进行内部测试。  我们打算在年末发布时在内部执行此操作、同时我们还打算继续在 TDA2x 平台上添加功能(例如图形流水线)和支持错误修复。 可以从图形流水线中受益的算法将起作用、但不像支持图形流水线时那样具有最佳效果。  可以按照现有 OpenVX 内核的模式添加定制内核、其中一个教程介绍了如何执行此操作。  我们还计划在未来几个月中为此添加脚本和特定应用手册、以促进这项工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Jesse