This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:可以承受最大力

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614635/tms320c6455-max-force-can-be-withstood

器件型号:TMS320C6455

客户希望在此部件 TMS320C6455BCTZ7上使用散热器;并询问 此部件的最大作用力是否可以承受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我已将其转发给工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony
    这是一个在相当旧的器件上的一些非典型解决方案问题。 我将了解包装或制造团队中的某个人是否对此有任何意见。 我认为这个问题也被单独转给了质量团队。
    我们是否对此有任何指导。
    请求的信息是否与 Keystone II 硬件设计指南的机械压缩部分9.5中介绍的信息相似?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

    [引述 USER="Mukul Bhatnagar"]所要求的信息是否与 Keystone II 硬件设计指南的机械压缩部分9.5中的内容相似?[/引述]

    是的。

    我认为它与封装更相关、而不是与器件本身相关。

    是的、我曾问过 CQE 这个问题、因为我多年前帮助另一位客户从 CQE 团队获得了这个问题。