This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614742/linux-am5728-am5728

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!  

我使用的是最新的 SDK ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04、在使用此最新 SDK 创建 SD 卡后、根据使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07创建的应用更改了 DTB 和 zImge 文件。 在测试过程中出现以下错误:

U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 19:55:57)

DRA752-GP ES1.1
尝试从 MMC1引导
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
这些选项中没有匹配的 DT:
am57xx-beagle-x15
am57xx-beagle-x15-revb1.
am57xx-EVM-reva3.
am572x-idk
am571x-idk
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs 安装错误- 0

您能告诉我、如何通过将使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07版本开发的定制 DTS 和内核配置移植到最新的新 SDK 版本 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04来进行测试。

期待您的回复。

谢谢、

Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekar、

    您能否在中定义调试标志 /board-support/u-boot- /include/common.h 文件并附加完整的日志文件?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kemal 的答复。

    我通过禁用配置文件中的"#CONFIG_SPL_LOAD_FIT =y"来解决了该问题。

    我使用了自定义内核配置来构建内核、但我再次陷入了内核引导的困境。

    请查找随附的日志文件。  e2e.ti.com/.../7610.kernel_5F00_log.txt

     期待您的回复。

    此致、

    Shekar