This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:ADC 输入阻抗是多少?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613256/tda3-what-is-the-adc-input-impedance

器件型号:TDA3

TDA3 ABF SR2.0 DM  Ω 了20k Ω 的 ADC_vrefp 输入阻抗。 在第8.1.1节的初始 Ω 和 Ω 中、我发现以下语句:"除非另有说明、否则建议单端接口的特性阻抗介于35和65k Ω 之间、以最大限度地减少远端负载上的过冲或下冲。"

您能否确认 此陈述也适用于 ADC 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ewald、

    第8.1.1节中注明的特性阻抗是传输线路的参数。
    这不适用于 ADC 输入。

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dian、

    感谢您的快速回答。 ADC 输入的阻抗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ewald、

    TDA3x ADC 为 SAR、因此输入应为 S/H 方案、通常为 CMOS 开关和电容器。
    我目前还不知道电容器的大小、但它应该非常小、其阻抗应该非常大。
    我不知道这些数据是否可用、但如果您仍然对特定值感兴趣、我可以尝试搜索它。

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dian、

    是的、这很好。 或者、您是否建议使用特定的连接电路?
    此外、我们还对此类 ADC 引脚的注入电流感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ewald、

    实际输入采样电容在 DM - 3.2pF 至最大5pF 范围内提供。

    谢谢、
    直径