This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:OMAPL138EZWTA3

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614806/omapl138b-ep-omapl138ezwta3

器件型号:OMAPL138B-EP

尊敬的先生/女士:

我想了解 OMAP 处理器的 CSNR[n]和 csdef 寄存器字段。

1.如果 CSNR[n]域设置为0、则相应片选的活动状态为低电平、请确认。

2.如果 csdef[n]字段设置为1、则表示即使在 WDELAY 计数器被取消计数后、相应芯片选择的非活动状态也是高电平。 请确认。

非常感谢您立即回复。 感谢您的支持。

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranga、

    我将把它移至正确的论坛。  要使其在将来转到正确的位置、请不要选择 EP 版本。  遗憾的是、下拉列表首先过滤到 EP 版本。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下 wiki 是否有所帮助
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L1x