This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSICE3359:器件保持复位错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614625/rtos-tmdsice3359-device-held-in-reset-error

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:TI-RTOS

有什么想法导致了这种情况?

请提供有关如何修复此问题的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您的问题的完整详细信息:使用的电路板、使用的软件、配置、日志文件等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、
    我在之前的帖子中上传了一些描述错误弹出窗口的图像。
    要添加到详细信息:
    使用的是 TMDSICE3359。
    使用的软件为 ti-processor-sdk-am335x-evm-4.00.04
    用于裸机代码的配置:
    已执行 PDK 和处理器 SDK 目录中的环境批处理文件。
    已执行创建项目批处理文件以从 MyExampleProProjects 中提取
    为 ICEv2选择了闪烁 LED 的最简单示例、重建了模块、成功连接了 XDS100。
    GEL 文件不可用。
    电路板弹出了两个错误:
    1) 1)器件保持在复位模式。
    2) 2)无法连接到 PRSC 模块。

    注意:J5上用于引导模式选择的跳线已移除。 所有引脚都是空闲的。 解决此问题会导致任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这是 RTOS、这是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新构建 TI-RTOS。 但在此之前、我们希望使用具有 staterwre 或裸机示例的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科马尔

    这可能与硬件相关。 请参阅这些讨论此问题的帖子。

    e2e.ti.com/.../528629
    e2e.ti.com/.../316995

    Lali