This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6747:无法创建和编译项目 McASP PDK

Guru**** 2589560 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614691/ccs-tms320c6747-unable-to-create-and-compile-project-mcasp-pdk

器件型号:TMS320C6747
Thread 中讨论的其他器件:CCStudioSYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 pdksetupenv.bat 和 pdkProjectCreate.bat 创建和编译工程(OMAPL137)、但遇到以下错误

C:\ti\pdk_OM~1\packages/pdkProjectCreate.bat" OMAPL137 All Little McASP DSP
========================================================================================================================================================
配置:
  SoC            :  OMAPL137
  板:            全部
  端字节序         :  小
  模块         :  McASP
  处理器      :  DSP
  pdk_short_name :  C:\ti\pdk_OM~1\packages/
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
完成
========================================================================================================================================================
GGR
C:/ti
  pdk_PARTNO        :OMAPL137
  pdk_Eclipse_ID    :com.ti.pdk.omapl137
  RTSC_platform_name:ti.platforms.evmOMAPL137
  rtsc_target       :ti.targets.elf.c674
  CCS_DEVICE        :“com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice"
(小部分
检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 C:\ti\pdk_OM~1\packages/MyExampleProjects 中
检测到的测试项目:McASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject

--------------------------------------------------
正在创建项目'MCASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject'...

 !错误:未知 RTSC 产品类型 ID 'com.ti.pdk.omapl137'!
   注:请参阅以下可用 RTSC 产品类型 ID 列表(方括号中的显示名称仅供参考):

       TI.mas.DSPLIB.c674x [DSPLIB C674x]
       com/ti.sdo EDMA3 [EDMA3低电平驱动器]
       com.ti.rtsc.IPC [处理器间通信]
       com.ti.rtsc.sysbios [SYS/BIOS]
       com.ti.uIA [系统分析器(UIA 目标)]
       com/ti.rtsc.XDAIS [XDAIS]
       com.ti.pdk.k2g [k2g pdk]

正在复制 macros.ini
系统无法找到指定的路径。
       已复制0个文件。
未检测到工程
项目生成完成
(小部分