This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614683/omap-l138-omap-l138

器件型号:OMAP-L138

最近随 XDS110一起购买。 最好安装哪个 CCS 版本和 SYS/BIOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itzhak、

    根据 XDS110 JTAG 产品页面上的说明:
    www.ti.com/.../tmdsemu110-u
    您将需要安装 Code Composer Studio v7 (或更高版本)或兼容的第三方开发环境。
    XDS110 JTAG 可与 Code Composer Studio v6.1.0搭配使用、但不建议这样做。

    BR
    Tsvetolin Shulev