大家好!
我们正在使用 TCI6630K2L SoC 开发定制板、发现数据表(www.ti.com/.../tci6630k2l.pdf) 和其他文档中存在一些差异:
1.表6-3中的 VDDCMON 连接到 CVDDS (0.98V)、而在 www.ti.com/.../sprac02中 连接到 CVDD (1V)。 哪一个是正确的?
2.在表11-1和表6-3中、CVDD1为0.95V。 在表10.2中、CVDD1介于0.952V 和1.047V 之间。 哪一个是正确的?
3.在图6-3、6-4、6-5和6-6中:
-引脚 K8 - AVDDA1
-引脚 J21 - AVDDA5
-引脚 J17 - AVDDA4
-引脚 J11 - AVDDA2
-引脚 J14 - AVDDA3
但在表6-3和6-5中:
-引脚 K8 - AVDDA6
-引脚 J21 - AVDDA10
-引脚 J17 - AVDDA9
-引脚 J11 - AVDDA8
-引脚 J14 - AVDDA7
哪一个是正确的?
在图6-6中、VPH (3.3V)位于引脚 V8上。 在表6-3、6-4和6-5中、引脚 V8处于 VP (0.85V)。 哪一个是正确的?
表6-3和6-4中未列出引脚 R13、R15、R17、R19和 R21。 我们是否可以信任有关这些引脚的其他表?
此致、
Yurii