This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:CLKOUT 说明 TRM 和 CTT 之间的差异。

Guru**** 2590900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614534/66ak2g02-clkout-description-difference-between-trm-and-ctt

器件型号:66AK2G02

您好!

我很困惑 K2G0x 的技术参考手册和时钟树工具之间的描述差异。
我计划使用 CLKOUT 作为50MHz 或25MHz 的源。

在66AK2G0x SR1.0时钟树工具中、模型版本:1.0.1查看版本:1.0.1工具版本:1.0.0.1、
-存在 RMII_CLKOUTPin、仅 CLKOUTPin 不存在。
-该引脚连接到 NSS_RGMII_MHz_5_CLK (分频因子:200)

技术参考手册(spruhy8e.pdf)
-图11-834。 EMAC 集成描述了 CLKOUT 引脚
-该引脚连接到 RGMII_MHz_50_CLK (分频因子:20)

确认:
时钟树工具中的 RMII_CLKOUTPin 和技术参考手册中的 CLKOUT 是相同的?
2.哪个分频因子是正确的? (我认为20、因为 RMII_REF_CLK 需要50MHz)
3.在 TI PinMux 工具中、系统-> CLKOUT 为 H23。 是否可以通过 H23访问上述信号?

此致、
Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    如果 TRM 和 CTT 之间出现偏差、您应始终考虑 TRM 是否正确。 CTT 是 TRM 的辅助工具、根据文档进行了更新、因此技术参考手册是最新的信息来源。

    要回答您的问题:
    它们应该是相同的。
    2、分频系数为20。
    3.参见数据手册。 是的、您可以在 H23上多路复用 CLKOUT。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。
    我了解规格和最可靠的信息。

    此致、
    Tommy