This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM438X-EPOS:PRU 写入存储器处于挂起至 RAM 状态

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613267/tmdxevm438x-epos-pru-writing-to-memory-in-suspend-to-ram-state

器件型号:TMDXEVM438X-EPOS

您好!

我对将 AM438x 用于低功耗应用感兴趣。 处理器大部分时间将处于 RAM 状态挂起。 在此状态期间、我希望让 PRU 收集数据并将其写入存储器。 这是可行的吗? 当 PRU 仍在工作时、处理器可以处于哪种最低功耗状态?

写入存储器的 PRU 是否有功耗估算?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在挂起到 RAM 状态下、通过关闭除 RTC 电源外的所有处理器电源、可将处理器电源降至最低。 您的建议是不可能的。

    有关功耗模式的更多详细信息、请参阅 AM437x TRM 修订版 G 中的第6.4.3节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、以下是指向该文档的链接: www.ti.com/.../spruhl7
    我将检查 PRU 的最低工作配置。