This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2L06:66ak2l EMIF nandflash speed to slow

Guru**** 2567285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614535/linux-66ak2l06-66ak2l-emif-nandflash-speed-to-slowly

器件型号:66AK2L06

工具/软件:Linux

您好!

   在我们的项目中、我们使用 EMIF16连接到 nandflash、 但在 ubi img 写入 nand in uboot 时、nandflash 只能以1.5MB/s 的速度工作。

(修改 uboot 和 nand flash 支持最大速度30m/s 中时间参数的 aemif_configs)。 我知道如何操作  

修改 aemif 代码以支持 nandflash 最大速度。

SDK:ti-processor-sdk-linux-k2l-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin

芯片选择信号是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Da强、

    我已将此事转交给 EMIF16专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev