This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:eMMC 兼容性

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614588/am5728-emmc-compatibility

器件型号:AM5728

您好,

我们正在 AM5728处理器上设计定制板

我们正在考虑使用16GB eMMC NAND 闪存。

我们选择了存储器芯片、但它 附带5.1 JEDEC 标准、并且支持 HS400模式。

AM5728中的 eMMC JEDEC 标准限制为4.5和 HS200模式

我的问题是使用5.1 JEDEC 和 HS400模式 eMMC NAND 闪存芯片、当我将其连接到处理器时、是否存在任何向后兼容性?

在 AM57X IDK 中,使用了16 GB eMMC NAND 闪存,其 JEDEC 标准为5.0。 那么,我是否可以认为5.1也向后兼容?

谢谢、

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、它应该向后兼容。 您还应检查是否符合 AM572x TRM Rev. I 的33.3.7.6.1节中列出的要求