主题中讨论的其他器件:TPS65910、 PMP
工具/软件:Linux
我有一个 dm814x 定制板,我在其中使用了 KSz9031,我使用的是最新的 ezsdk,并使用 u-boot-2010.06-psp04.04.00.01。
问题是使用通用驱动程序,在 u-boot 中,我获得的链接速率为1000Mbps,但我无法使用 DHCP 或 tftp,如果我分配静态 IP,tftp 将不起作用。
如何添加 KSz9031 PHY,它使用 MMD 从寄存器读取/写入,这与 ksz9021不同。 如果 Micrel PHY 有修补程序,以及如何在最后的 uboot 版本中应用它,可以给我提供一些指导。