This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:UVC 摄像头离子内存管理问题 Android Jellybean

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614688/linux-uvc-camera-ion-memory-management-issue-android-jellybean

工具/软件:Linux

大家好、

我正在使用 AM335x 定制板。

在我的项目中、我在 Android jellybean 中使用了 USB 摄像头。

运行摄像头应用程序时、我在 logcat  E/ion (80)中遇到错误:打开/dev/ion 失败!

我已在 drivers 文件夹中进行交叉验证、驱动程序文件夹中没有 OMAP 驱动程序支持。

您能不能告诉我有没有适用于 OMAP 的离子驱动程序的参考。

实际上、我使用了一些用于 USB 摄像头从 google 获取的 hal 层。  

您能否为 AM335x 提供任何基于 USB 的摄像头水平层?

谢谢、此致、

Sankar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    TI 不再支持 Android 操作系统。 此 Android 版本来自第三方 Adeneo Embedded:
    https://witekio.com/

    BR
    Tsvetolin Shulev