This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3352:克隆文件系统

Guru**** 2572995 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614606/linux-am3352-clone-file-system

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我们有一个基于 am3352和 NAND 闪存的设计、我们将使用 UBIFS。

我们从基本文件系统开始、并安装了所有工作所需的工具。

现在、我们要克隆此最终文件系统、以便我们可以制造具有相同功能的所有新器件。

请帮帮我们。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    我建议您使用以下有关创建和刷写 UBIFS 映像的教程:
    http://elinux.org/UBIFS
    free-electrons.com/.../
    http://www.linux-mtd.infradead.org/faq/ubi.html

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    我们按照这些指令来生成我们正在使用的基本 UBIFS。
    然后、我们将其加载到器件上、还安装了更多软件包。
    现在、我们已经在该器件上运行了所有功能、我们希望将此正在运行的文件系统克隆到所有新制造的器件。
    我们想从这个正在运行的文件系统中生成一个新的 UBIFS

    此致