This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:USB 测试模式

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613253/am3354-usb-test-mode

器件型号:AM3354

您好!

我对 AM335x USB2.0有疑问。

我正在尝试在主机模式下执行 TESTMODE (测试数据包)(我正在使用 AM335x GP EVM)。
但似乎没有来自 D+和 D-的信号。
此外、VBUS 始终为0V。

我的程序不是操作系统、也不使用 TI 的任何 SDK。
USB 初始化可能很长或缺少一些东西。

要执行 TESTMODE、需要设置哪些寄存器?
我先设置 USB 的时钟模块寄存器、控制模块寄存器、然后再设置
按照 TRM (spruh73p) page.2623中写入的 TESTMODE (测试数据包)序列进行操作。

我附加了我的源文件。
如果我缺少任何寄存器设置、请给我建议。

此致、
g.f.e2e.ti.com/.../5466.main.c