This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2L06:K2L EVM PCIe PHY 环回问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613197/rtos-66ak2l06-problem-on-k2l-evm-pcie-phy-loopback

器件型号:66AK2L06

工具/软件:TI-RTOS

我正在 使用 K2L 评估板在 DSP 上开发裸机应用。

目前、Keystone 是根复合体且端点不可用、因此我想在 未连接硬件的情况下以环回模式(PHY)测试 PCIe 链路。

我使用的代码的工作方式如下面的文章中所述。

https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/354711/1244423#1244423

C6678上的 PCIe 链路似乎已成功。

但是 、K2L 中不存在链接。

我已附加修改后的 PCIe_sample.c 文件 、其中包含 PHY 环回的其他设置。 e2e.ti.com/.../1423.pcie_5F00_sample.c

我在 K2L EVM 上测试了上述代码在 PHY 级别上的环回。 DEBUG0显示了 ltsm = 0x02。

问题可能出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev