请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 主题中讨论的其他器件:TPS51200、 TPS65218
您好!
我对 AM437X_INDUSTIAL_EVM_3K0008_Schemata_REV1_4A.pdf 上的 TPS51200 REFOUT 连接有疑问。
通常、我认为 DDR_VREF 信号应按如下方式进行连接;
但是、IDK DDR_VREF 信号的连接与正常的 DDR_VREF 连接不同。
VDDR_REF (AM437x)和 DDR_VREF (DDR3L)在 AM437xIDK 中分离。
AM437x 和 DDR3L (MT41K256M16HA)之间的接线是否有问题?
如果是、您能否告诉我必须分离 DDR_REF (TPS51200 REFOUT)信号的布线长度?
此致、
ay0689