This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:如何在 TMDSEVM572X - AM572x 评估模块中测试音频输入端口

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612317/linux-tmdsevm572x-how-to-test-the-audio-input-port-in-tmdsevm572x---am572x-evaluation-module

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件: AM5728BeagleBoard-X15

工具/软件:Linux

您好!


我们已购买并正在进行 TMDSEVM572X -AM572x 评估模块的评估、尝试验证电路板中的每个可用接口。

当我们寻求评估音频输入端口时、首先我们没有任何示例或测试的脚本用于音频输入、它可用于音频输出、然后我们对其进行了测试、结果正常。

当尝试使用在网络中搜索的某些脚本进行音频输入时、我们发现在尝试两种选项1)录制和播放2)实时流式播放时、音频输入会产生很大的噪声。


 请您提供经过测试的脚本以验证音频输入端口或指导我如何验证。  

您可能已经在 EVM 中测试了这些端口、然后才会进行销售、类似的脚本也可以共享。

此致

Satya