This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM81XX 低阻抗层 H.264

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611412/dm81xx-low-lantency-slice-h-264


您好!
   我对 spry301.pdf 的步骤有所了解 。 我已使 H.264编码在切片模式下工作。ALREAD 通过 ISS 模块的 VINx 中断将外转置于切片模式。但我在 spry301.pdf 中使用演示的操作之间只有一个差异。 我的视频源是 interlace 576i。 因此、我需要使用 DEI 模块来减少奇数场和偶数场之间的锯齿。 坏消息是 DEI 无法在层模式下工作,它会混合层。 因此、我认为 H.264编码可能可以在隔行模式下工作。 但它也是失败的。
我的问题:
       1)spry301.pdf 中的演示是否可用于 Interlace 视频(576i)?
       2) 2)如何使 DEI 模块在层模式下工作、但不混合层?
       3) 3) H.264编解码器是否可以在吹扫模式下创建?(I Failed)
                GDR && IVIDEO_NUMROWS (层入)&& IVIDEO_SLICEMODE (层出)&& IVIDEO_Interlstand

顺便说一下、编解码器版本为2.0,和 IPNC DVRSK 3.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将回答有关编解码器的问题。

    可实现 H.264 +隔行内容+低延迟。

    [引用 user="Antimax Antimax"]3) H.264编解码器是否可以在吹扫模式下创建?(I FAILED)
                    GDR && IVIDEO_NUMROWS (层输入)&& IVIDEO_SLICEMODE (层输出)&& IVIDEO_Interlst隔 行[/引用]

    隔行序列 和‘B’帧情况不支持内部刷新机制 IH264_INTRAREFRESH_GDR。 相反、您可以 使用 IH264_INTRAREFRESH_CYCLICE_MBS。 更多信息、请参阅 H.264编码器用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一点可能会帮助您,我不确定如果使用 DEI,DEI 可以配置为将切片本身视为帧。 也就是说,如果计划有3个层,则将576/3配置为 DEI 的高度,并让宽度与帧宽度相同。

    谢谢、此致、
    Vishwanath Patil
    www.pathpartnertech.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有些东西让我感到困惑。 我将顶部的层分为2层。 并将其发送到 DEI 模块。 我将 DEI 模块设置为"fldMode=VPS_DEI_EDIODE_LINE_AVG"和"fid=FVID2_FID_FRAME"。 我认为这可能是正确的。 但片0从 DEI 模块中两次流出。 例如,顶部层0、顶部层0、顶部层1、底部层0 ... 但?Δ I
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘记了一些东西。 演示内容为 blew.e2e.ti.com/.../8000_5F00_slice_5F00_dei.zip