This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:未使用的引脚(信号)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612805/66ak2g02-unused-pins-signals

器件型号:66AK2G02

写入"PU 或 PD"的引脚(DataSheetSPRS932E 中的表4-1)是否可以断开连接(保持未连接)?


如何连接以下引脚? (上拉、下拉、打开...  等)

时钟
  CPTs_REFCLK_P/_N
  DDR_CLK_P/_N
  MLBP_CLK_P/_N
  PCIe_CLK_P/_N
  SYSCLK_P/_N
  USB0_XO、USB1_XO
DDR
  DDR3_CBDQM、DDR3_CBDQS_P/_N、DDR3_CB03、DDR3_D31-_D17、DDR3_DQS2_P/_N、 DDR3_DQS3_P/_N
USB
  USB0_TXRUNE_RKELVIN、USB0_VBUS、USB1_TXRTUNE_RKELVIN、USB1_VBUS
I/O
  DSS_DATA6、DSS_DATA7
MLBP
  MLBP_DATA_P/_N、MLBP_SIG_P/_N
PCIe
  PCIe_Refres、PCIe_RXP0/_RXN0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miki、

    器件数据手册的第4.5节"未使用引脚的连接"中对此进行了说明:

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢