This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:DSP 和图像库

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SPRC265, SPRC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612104/tms320c6748-dsp-and-image-library

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:SPRC265SPRC264

大家好、

一位教授问:

"我们正在迁移到 Win10并希望安装 CCSv7。 您能告诉我在哪里可以获得 C6748的 DSP 和图像库吗?"

有人可以帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此链接:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    其中包括:
    TMS320C6000 DSP 库(DSPLIB)SPRC265软件库
    TMS320C6000图像库(IMGLIB)SPRC264软件库

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的链接。 在您回复之前,我给了他指向 SDK 的链接,它是否也正确?

    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_C6SDK_2.0_User_Guide

    您能为我提供以下新问题的帮助吗、

    "我从以下位置下载了 DSP 库和图像库:

    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_C6SDK_2.0_User_Guide

    1) 1)在 DSP 库中,文档讨论的是使用 CCS v5。 它也适用于 CCS v7吗?

    2) 2)在映像库中、此版本中的交付内容包括适用于 C64x+或 C66x 处理器的 Windows 或 Linux 安装可执行文件。 但我使用的是 C6748! 我仍然可以使用此图像库吗? 6748是否有其他库?
    ->根据您的回答、我可以在这里告诉他使用可交付成果 C64x+。

    3) 3)在 DSP 库的文档中、链接库的方法是:
    DSPLIB 库的路径必须通过以下方式提供给链接器:
    -l /packages/ti/dsplib/lib/dsplib.lib

    当我检查文件 DSPLib.lib 的大小时,我发现它只有1KB。 "real-"lib 位于何处? 我是说所有代码的编译版本? 它必须比1KB 大得多?

    请告诉我。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、

    这是n`t 不再支持的传统 SDK。 目前 、只有用于 OMAPL138/C6748的 Processor SDK RTOS 才是在这些器件上进行开发所需的资源。 该版本中包含 DSPLIB、但 IMGLIB 不能直接从 TI.com 下载、适用于 C674x 平台。

    是的、您可以在 CCSv7中导入 DSPLIB 项目、因为这些库向后兼容。 请注意、在 C674x DSPLIB 中、使用在 DDR 存储器中放置代码的链接器命令文件、您需要将其更新到 L2存储器以获得最佳基准(如测试报告中所述)

    C674x DSP 与 C64x+ DSP 架构兼容、因此从 C64x+编写的所有代码都可以在 C674x 架构上运行。

    实际的库在这里是 DSPLIB.ae674 (ELF 二进制文件)和 DSPLIB.a674 (COFF 二进制文件)。 DSPLIB.lib 将根据您为其构建的二进制类型链接到 Eat。

    当您下载 Processor SDK RTOS 时、我建议您查看针对 DSPLIB 使用情况的音频基准测试入门套件演示:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples_and_Demonstrations

    其中包含链接器命令文件 lnk_C674x.cmd、该文件显示了正确的链接器用法和存储器放置方式。

    此致、
    Rahul