This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3356:Powerlink

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612678/rtos-am3356-powerlink

器件型号:AM3356

工具/软件:TI-RTOS

问题来源字段:

 

我们能否 为 PLC 提供配置文件、以便将任何简单的订单远程发送到 Sitara 编程 ICSS、将其作为从 Powerlink 节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    我已通知 RTOS 团队。 他们应在这里作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、也许来自端口的这段简短视频会有所帮助。 他们在这里使用 B&R PLC 和 Automation Studio、以便在 AM335x ICE 板上运行简单的应用程序(LED 闪烁和计数器)

    Sitara AM335x 上的端口 Powerlink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paula、
    谢谢。。。我会让现场从这里接受。