This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G01:66AK2G01的 USB 端口

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612428/66ak2g01-usb-port-of-66ak2g01

器件型号:66AK2G01

数据表(SPRS932E)中66AK2G01可用的 USB 端口 列为 USB# 1

    "66AK2G01器件不支持 USB0端口。"

但是、如果 您使用"TI PinMux"工具设置66AK2G01、则 USB # 0引脚编号(焊球编号) 将有效。

 哪个 USB 端口可与66AK2G01搭配使用? (USB#0或 USB#1)

另请告诉我们 可用 USB 端口的引脚编号(焊球编号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miki、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miki、

    您可以使用 USB1。 66AK2G01不支持 USB0。

    USB1焊球为:
    USB1_DM => A20
    USB1_DP => B20
    USB1_DRVVBUS => B21
    USB1_ID => E20
    USB1_TXRUNE_RKELVIN U => D20
    USB1_VBUS => A21
    USB1_XO => C20

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miki、

    引脚复用工具中的错误已报告给工具支持团队。 此修复程序在发布时应在下一次更新中。  

    此致、

    Bill