This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:采用 Molex 堆栈的 EtherNet/IP

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612072/am3356-ethernet-ip-with-molex-stack

器件型号:AM3356

您好!
Molex 的最新堆栈为3.4.1.0。 我们是否还使用该堆栈测试了 PRU ICSS EhternetIP? 与堆栈3.3有区别吗?
如何将 DEN EIP 演示堆栈替换为 Molex 交付堆栈? TI 进行了哪些修改? 库的哪个部分(libethernettip.adapter_stack_am335x_arm.a)?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好、我将与开发人员再次核实我们是否已经测试了 Molex 3.4.1.0、并返回给您。

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger,您好,我确认我们目前不支持栈版本3.4.1.0。 我们当前支持的版本是3.3.3.0。

    为了移植到另一个堆栈版本、Molex 应该为客户提供堆栈源和适配层。 有关移植 EIP 堆栈的应用特定详细信息、请参见此处(移植您自己的 EIP 堆栈)

    谢谢、

    Paula