This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:SDK 4中支持 BBBWL

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611239/linux-beaglebk-bbbwl-support-in-sdk-4

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

Linux 处理器 SDK 不支持 BeagleBone Black 开箱即用无线接口。 本文档: http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_Linux_Getting_Started_Guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持的 EVM 列表可在 SDK 下载页面顶部看到: 直接支持 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html BBBWL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否计划在未来的 SDK 版本中最终支持 bbb-w?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有支持 BeagleBone Wireless 的计划。 BeagleBone 是一个开放的硬件平台、我们根本无法支持在未来创建或可能创建的所有迭代。

    由于 Linux 中对这些功能的支持现在主要通过 DeviceTree 文件来实现、 这些文件通常由主板供应商和处理器 SDK (对于支持的平台)提供、通常是一个相对简单的过程来使新的主板或接口工作(当然、您的里程可能会有所不同、这随经验的不同而有所不同)。