This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437:DM6437上的加电时间

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608822/tms320dm6437-power-on-hours-on-dm6437

器件型号:TMS320DM6437

大家好、

在哪里可以找到 DM6437的加电时间信息?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有关此查询的任何更新?

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    很抱歉再次 ping 您...
    有更新吗?

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这是一个旧器件、通常我的理解是、除非未指定、否则您应该能够为商业器件假定100K POH。
    我将尝试了解我是否能获得有关这方面的更多具体信息。
    请说明您使用的确切器件型号、包括封装、速度等级和温度范围等

    此致
    Mukul