This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:音频预处理:将4麦克风设置的输入音频速率从16kHz 更改为8kHz

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612855/tmdx5535ezdsp-audio-pre-processing-change-input-audio-rate-from-16khz-to-8khz-for-4-mic-setup

器件型号:TMDX5535EZDSP
主题中讨论的其他器件:PCM1864

您好!

我正在使用 PCM1864麦克风阵列设置处理音频预处理库。 默认情况下、采样率为16kHz。 我想将其更改为8kHz 速率、以便我的处理后输出也以8kHz 速率。

要执行相同的操作、需要遵循哪些步骤? 我需要将 AIC_INIT 编解码器和 PCM_INIT 更改为8kHz。 除此之外、必须在项目中完成所有更改、请指出步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinandan、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、

    由于演示是为16k 构建的、因此没有列出具体更改的步骤。 您可以对代码执行 grep 操作以查看16k 采样设置的位置以进行更改。 还需要相应地调整 MSS 和 DRC。
    默认情况下,源代码中包含的系数为16k,因此必须使用我在另一个线程中提到的 bftool 重新生成这些系数。

    有关采样率的变化、请参阅 PCM1864数据表。 文档中有一个表格解释了为了获得所需的采样率、您可以在初始化期间发送编解码器的各种设置值。

    Lali