This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:千兆位以太网测试

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612935/am3354-gigabit-ethernet-test

器件型号:AM3354

降级:

解决 方案是 AM3354BZCZD60和 AR8035、用于设计1000M 以太网。

测试速率不能满足1000M、测试结果为附件。  

测试方法是否有任何错误、或提供有关 AM33104 EMAC 性能的测试方法和测试报告?

非常感谢

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide 并与您的结果进行比较。

    对于您的信息、不建议在此论坛上复制粘贴您的帖子中的图片、因为它们几乎无法读取。 将来请改用附件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 Biser:
    如果得到它、我们将比较结果。
    顺便说一下、我没有找到使用附件的方法、您能不能帮助我。
    非常感谢您的支持!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击文本窗口右下角的"使用 RTF 格式"。 它将切换到具有不同格式按钮的类似 Word 的视图。