This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:图像处理

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708, PROCESSOR-SDK-AM57X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611675/am5708-image-processing

器件型号:AM5708

您好!

我想知道在 AM5708上进行图像处理的潜力。
例如、我想知道什么图像处理可以 IVA HD 进程、准备了什么用于 C66x 的图像处理库等等。
我应该阅读并检查上述要求的文档在哪里?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM570x 器 件受 AM57X 处理器 SDK 支持:www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X 您将在每个 SDK 下载页面上找到详细信息和 Wiki 资源链接(单击"Get software"按钮后显示)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请在此处查看此 wiki、其中提供了指向 IVA 规范的链接 :processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理器 SDK RTOS 为 C66x 提供 IMGLIB、后者具有用于图像处理的优化代码。 此外、您还可以使用 TI VLIB、该软件可从 TI.com 下载、用于某些高级视觉相关 DSP 内核。

    此外、TI 还在处理器 SDK Linux 中提供 OpenCV ARM +DSP 实施、该实施使用 OpenCL 将 OpenCV 内核部署到 DSP 上。

    此处提供了所有相关链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的答复。

    此致、

    Nomo