This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DLP4500:使用 Nano DLP 将 DLP4500 EVM 连接到 Raspberry PI 3

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612950/linux-dlp4500-connecting-the-dlp4500-evm-to-raspberry-pi-3-with-nano-dlp

器件型号:DLP4500

工具/软件:Linux

你好

我尝试使用 DLP4500 EVM 构建 DLP 3D 打印机

当我将投影仪连接到计算机、并且使用 lightcrafter GUI 时、一切都运行良好、我在视频模式下获得桌面投影。

但是、当我将 HDMI 从我的计算机移动到 Raspberry PI 3时、我只能得到全蓝屏(绿色 LED)

我在 Raspberry 中检查并配置了 HDMI 端口

现在、当我键入终端时(要获取有关插入 HDMI 的内容的一些详细信息:  

/opt/vc/bin/tvservice -m DMT 
我得到: 
Group DMT 有2种模式
模式4:640x480 @ 60Hz 4:3、时钟:25MHz 逐级
模式28:1280x800 @ 60Hz 16:10、时钟:83mhz 逐行

在终端中键入时(要查看我的当前状态):
/opt/vc/bin/tvservice -s 
我得到:
状态0x120006 [DVI DMT (28) RGB 全16:10]、1280x800 @ 60.0Hz、渐进

因此、就投影仪的属性而言、我得到的结果看起来非常好。

在微型 DLP 中、有几种配置是我所做的、我怀疑问题可能出在这里:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hotam:

    此论坛仅支持 TI 的 Linux 版本。 如果您怀疑某些 Linux 问题、应在 Raspberry 社区中提出。
    如果您怀疑与 DLP4500相关的硬件或配置问题、请访问以下地址的高级照明控制 E2E 论坛、提问的正确地点:
    e2e.ti.com/.../

    BR
    Tsvetolin Shulev