This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3356:SDK 的版本控制

Guru**** 2560830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612077/ccs-am3356-version-control-of-sdk

器件型号:AM3356

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
客户从 AM335x SDK 开始、并询问如何使用版本控制在不同用户之间共享文件的最佳实践。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    这里开始
    如果他们计划在 AM335x SDK 上制作一些像样片、但没有远程存储库、则可以使用 git sender-email 命令将补丁发送给用户。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与 TI-RTOS SDK 相同?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TI-RTOS、他们可以参阅此 wiki 页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须从 TI-RTOS SDK 中签入什么内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI-RTOS SDK 不附带初始化的 SCM。 处理器 SDK 附带 Git。 TI-RTOS SDK 用户可以根据其操作系统和 IDE 要求初始化 git 或 CVS。