This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:如何在发生电源干扰后在572x EVM 上重新启动 Linux、而无需按下电源按钮

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612763/linux-tmdsevm572x-how-to-restart-linux-on-the-572x-evm-after-a-power-glitch-without-pressing-the-power-button

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!

是否有一种简单安全的方法来设置572XEVM 开发板、以便在每次出现电源干扰时重新启动 Linux、而无需任何人按下电源/启动按钮?

我找到了:

https://e2e.ti.com/support/applications/automotive/w/design_notes/3266.should-i-use-powerhold-or-pwron-to-turn-on-the-pmic

这是:

https://e2e.ti.com/support/power_management/pmu/f/200/p/191121/2150577?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=boot%20TMDSEVM572X%20without%20button#2150577。

这些对于定制板很有用、但对于 EVM:

我们可以将连接器短路、电源按钮上有1、2、还是有更好、更安全的解决方案?

谢谢!

Jeff Andich