This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:VDDSHVx 电压斜升/斜降

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612610/am3352-vddshvx-voltage-ramp-up-down

器件型号:AM3352

大家好、

我的客户将3.3V 输入连接到 AM335x 的 VDDSHVx 端子。

仅当器件加电和断电时、 该 端子 在500ms 内将约为2V。

此2V 输入是否可接受?

我认为该电压在"绝对最大额定值"范围内、因此这不是问题

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM335x 数据表 Rev. J 的第6.1节提供了电源要求。如果客户的设计符合这些要求、则不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果3.3V 和1.8V 电源同时斜升、则有一个特定的要求:

    如果任何3.3V 电源提供的电压不超过任何1.8V 电源提供的电压超过2V、3.3V IO 电源可与1.8V IO 电源同时斜升。如果系统电源提供的电压超过2V、则可能会出现严重的可靠性问题 此设计允许任何3.3V IO 电源电压超过任何1.8V IO 电源电压2V 以上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    此致、
    Sasaki