This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-OMAPL138:如何将 qt5/和 libQt*添加到 Linux-Devkit?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612432/linux-processor-sdk-omapl138-how-to-add-qt5-and-libqt-to-linux-devkit

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Linux

我的 SDK 是'PROCESSOR-SDK-LINUXE-OMAPL138 04_00_00_04'

我想使用 QT5。 我参考了"SITARA Linux Training:Hands on with QT"

我检查了 Linux SDK 工具、但它没有 qt5/(qmake...) 和 libQt*

-- qt5/qmake...  --

[Linux-devkit]:~μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.04/linux-devkit/sysroots/x86_64-Arago-linux/usr/bin/>ls qt*
Ls:无法访问 qt*:无此类文件或目录

-- qt-lib --

[Linux-devkit]:~μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.04/linux-devkit/sysroots/armv5e-linux-gnueabi/usr/lib>ls libQt*
Ls:无法访问 libQt*:无此类文件或目录

----------------------------------------------------------------------

如何添加 qt5/(qmake...) 和 libQt*组件到 Linux-Devkit?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看起来 qmake 没有得到完全支持。 让我与工厂团队核实一下、我会再给您回复。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才确认 OMAP-L138器件不支持 QT。

    此致、
    Yordan