This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:在电源模型中启用单个超链接和10GbE

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612081/66ak2h14-enabling-single-hyperlink-and-10gbe-in-power-model

器件型号:66AK2H14

您好!

在66AK2H14的功耗模型中、无法仅选择一个超链接和10GbE 通道(请参阅下图)。

请问原因是什么?  

在两个超链接通道(超链接0和超链接1)中,我计划仅使用一个。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从软件角度来看、两个超链接端口是单独的、仅启用一个端口和禁用另一个端口不存在问题。 这是一个功率估算表。 您从哪里获得了该信息? 是 E2E 论坛吗?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我从66AK2H14器件数据表(SPRS866F)第53页提供的66AK2H14功耗模型链接中下载了该表。

    此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此电源模型的原始所有者不再与 TI 合作。 我的回忆是、总功率在1和2通道之间不会发生太大变化-当然、在内核功率方面、这主要由器件泄漏和内核/DDR 活动决定、而在 IO 上、可能存在一些差异、但不足以保证不同的 IO 电源尺寸。
    因此、电源模型所有者选择记录最坏的情况。 您可以尝试使用利用率百分比值来查看潜在变化(假设数据速率等相同)。
    我建议在最坏的情况下坚持使用电源模型、或者如果它确实会影响您的电源设计、 此外、您还希望拥有更多的粒度/了解、您可能可以测量1和2通道之间的功率对进行一些基准测量的 IO 导轨的影响-这些测量不会随工艺的变化而发生很大变化、因此您可以使用它。

    我仍建议坚持采用两条线路的模型提供的功率评估。

    此致
    Mukul