This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:使用 C5505 eZdsp EVM 的音频处理

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612471/tms320c5505-audio-processing-using-c5505-ezdsp-evm

器件型号:TMS320C5505

大家好、

我正在从事一个参数化扬声器项目、在该项目中、我尝试使用~40kHz 正弦波调制音频信号。 此外、在调制之前、我计划在输入音频信号上应用低音增强技术。 在此技术中、输入音频信号通过频率为500Hz 的低通滤波器、然后该信号被削波并添加到500Hz 高通滤波音频信号中。

总之、我希望在代码中使用两个滤波器:一个低通滤波器和一个高通滤波器。

我使用的是 TMS320C5505 eZdsp EVM。

我观察到的是、如果我只使用一个滤波器(高通滤波器或低通滤波器)、代码工作正常、并且可以成功生成40kHz 正弦波。

然而、如果我在一个代码中执行/使用两个滤波器、代码将不起作用、并且生成的正弦波的频率被减少到我在代码中实际使用的频率的一半。

我使用的滤波器是具有52个抽头的 FIR 滤波器。

我不是很确定为什么会发生这种情况。 如果有人能向我推荐这方面的信息、那会很棒。

谢谢、此致、

Satyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satyajit、
    如果您安装了 C55x CSL、请查看此示例以了解通道滤波器 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\decimation\C5515\C55x-digited-mic-decimation \src\IdleLoop

    查看函数 void UserAlgorithm (void)。 这个特定示例是一个抽取示例、它基本上将一个滤波器的输出和输入端连接到另一个滤波器。 希望这能让您对您的问题有一些了解。

    Lali