This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:我们是否有 C6657 DDR ECC 使用演示?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612522/rtos-tms320c6657-do-we-have-the-demo-for-c6657-ddr-ecc-usage

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们的客户希望使用 C6657的 DDR ECC 功能。 但如果没有任何演示、他们很难完成。

您能否提供6657的 DDR ECC 演示? 谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denny's:

    我不确定我们是否有此类演示。 我要将其转发给软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼

    我们讨论了如何编写 GEL 以在 C6678 (而不是 C6657)上启用 ECC、您可以检查它是否有用。 e2e.ti.com/.../2171758

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    n`t 在 Processor SDK RTOS 中没有用于此器件执行基于 DDR ECC 的测试的任何代码、但您可以参阅此处的应用手册:

    e2e.ti.com/.../7750.Build-Robust-System-on-KeyStone-Devices.pdf

    有一些基于 CSL 的测试示例可供参考。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul