This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:适用于 Windows 10的 USB 驱动程序

Guru**** 2559190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611774/rtos-am3352-usb-driver-for-windows-10

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们客户的应用程序是基于 Starterware 设计的。
目前、他们正在尝试将其升级以支持 Windows 10。

关于 USB 驱动程序(CDC)、Starterware USB 驱动程序
使用不带驱动程序签名的 INF 文件。
是否有任何方法可以将其升级为支持具有驱动程序签名的 Windows 10?

请告诉我们是否有任何可能的升级方式
将驱动程序更改为 Processor RTOS SDK。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Starterware 处于维护模式、我们鼓励客户迁移 Processor SDK RTOS。 RTOS 在规划中仅支持 MSC USB 示例 CDC 类。 我将在有可用时向您提供更新。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的回复。
    我将等待 CDC 类更新。

    同时、此应用已经在大规模生产中
    并且很难将驱动程序软件更改为 SDK RTOS。

    如果可能、您可以告诉我是否有其他方法
    要避免数字签名并在64位操作系统中安装 USB CDC?
    注:我们想知道是否有任何方法不禁用数字签名。

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉,答案是否定的,除非我们要将驱动程序提交给 Microsoft WHQL 进行认证。 我们已经完成了这项工作,已经有一段时间了,但这并不是一项微不足道的任务。

    此致、Eric