This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRA756:DRA756的编译器是什么

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA756, TMS320C6671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608679/compiler-dra756-what-is-the-compiler-for-dra756

器件型号:DRA756
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6671

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:

我想支持以下问题:

1) 1) DRA756处理器的推荐编译器是什么:

http://www.ti.com/product/DRA756/technicaldocuments

2) 2)我已经拥有用于 C6000处理器系列(TMS320C6671)的 Code Composer Studio。 可以使用相同的 Code Composer、只需包含 DRA 系列?

3) 3)我还有 ADS 1.2编译器、看起来是兼容的。 您能否确认这种兼容性?

谢谢100万、

卢卡斯

DRA756BPGABCQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    Code Composer Studio 适用于 DRA 系列。

    如果您能够连接 ADS 1.2编译器、也可以使用它、但我们不会对它进行测试。

    我们建议使用 CCS。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariya、

    感谢您的回答。

    好的、我可以将 CCS 用作 IDE 和编辑器、但是对于编译器本身、我对此有疑问。

    请参阅下面的我的屏幕。 在"器件"字段中、我希望看到 DRA 系列、对吧?

    如何包含它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    您在"Family"下拉列表中具有哪些值-我认为应该有"ARM"、当您选择它时、"Variant"下的可能值应该会发生变化。

    此外,它似乎是 CSS 的较旧版本。 建议使用最新的7.x:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Code_Composer_Studio_v7

    您可以在此处找到有关 CSS 的有用信息:
    dev.ti.com/.../

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有很多选择、但我没有找到我要寻找的 ARM Cortex A-15。

    有任何提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是非常古老的 CCS 版本。 请更新至 CCSv7、它是免费的。    

    安装时、请确保您具有 DRA 器件支持。 转至帮助->安装新软件->选择“--all available sites”(--所有可用站点)并检查“Automotive Device Support”(汽车设备支持)。 按照说明步骤操作。 重启 CCS。 现在、您应该会看到以下项目窗口。 您可以使用任一版本进行编译

    谢谢、

    Alex