This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:用于 avermedia c725b 的 TUSB73x0

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612507/linux-tusb73x0-for-avermedia-c725b

工具/软件:Linux

是否有用于使用德州仪器 TUSB73x0的 c725b avermedia Capture 卡的 Linux 驱动 程序?

Avermedia 似乎不想创建任何一个  

请帮帮我。

也许,这是不可能的。

我想知道。

谢谢。

alain_bellec@bbox.fr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alain:

    关于 TI TUSB73x0相关问题、我建议您在我们的 USB 论坛中提问/发帖:

    e2e.ti.com/.../1008

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,帕维尔。

    我正在尝试执行此操作。