This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5410A:TMS320VC5410APGE16、符合 RoHS 3标准的器件、但经测试的铅量为1271ppm、超过1000ppm

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1185048/tms320vc5410a-tms320vc5410apge16-rohs-3-compliant-part-but-tested-lead-amount-1271ppm-more-than-1000ppm

器件型号:TMS320VC5410A

我们在器件 TMS320VC5410APGE16上进行了 EDX 测试、发现铅量为1271ppm +/-179ppm、大于1000ppm、请参阅随附的 PDF 第1页。

通常、ppm 级别应为300ppm、但 X 射线分析报告显示大约4次。

您能否提供有关此异常情况的更多信息和解释? 我们需要无铅器件。

e2e.ti.com/.../SKM_5F00_C55823010516450.pdf

e2e.ti.com/.../TMS320VC5410APGE16.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 已联系我们了解有关此方面的更多信息、并将于23年11月1日或更早的时候回复您。

    谢谢、

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的 TI 测试报告可在 TMS320VC5410APGE16中找到 

    此报告未显示超过1000ppm 的 Pb 含量。  

    您能否分享有关 EDX 测试执行位置的详细信息?  

    是否对封装顶部/底部没有任何异物颗粒/物质的新样品进行了测试?

    谢谢、

    Anita