请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC5410A 我们在器件 TMS320VC5410APGE16上进行了 EDX 测试、发现铅量为1271ppm +/-179ppm、大于1000ppm、请参阅随附的 PDF 第1页。
通常、ppm 级别应为300ppm、但 X 射线分析报告显示大约4次。
您能否提供有关此异常情况的更多信息和解释? 我们需要无铅器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在器件 TMS320VC5410APGE16上进行了 EDX 测试、发现铅量为1271ppm +/-179ppm、大于1000ppm、请参阅随附的 PDF 第1页。
通常、ppm 级别应为300ppm、但 X 射线分析报告显示大约4次。
您能否提供有关此异常情况的更多信息和解释? 我们需要无铅器件。
您好!
此器件的 TI 测试报告可在 TMS320VC5410APGE16中找到
此报告未显示超过1000ppm 的 Pb 含量。
您能否分享有关 EDX 测试执行位置的详细信息?
是否对封装顶部/底部没有任何异物颗粒/物质的新样品进行了测试?
谢谢、
Anita