This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:HDMI HDCP 支持

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607138/linux-am5728-hdmi-hdcp-support

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:

 AM5728的 HDMI 是否 支持 HDCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HDMI 协议引擎:
    –HDMI 1.4a 支持高达1080p@60Hz (包括3D 帧封装支持)
    –36位 RGB 颜色
    –HDCP 1.4密钥保护
    –支持深度颜色模式(对于148.5MHz 像素时钟为10位/12位)

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    如何在 Linux SDK 上测试"HDCP 1.4密钥保护"?

    来自 Will Hsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将会
    我正在与团队一起检查这一点。 据我所知、现在处理器 SDK 中不支持适用于 AM57x 系列器件的 HDCP。

    我们将再次就此提供一些额外的指导/说明。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、
    感谢您的回复。
    如果有任何更新、请告诉我。